使用案例 |

2026 年 6 月 30 日

自动化分拣系统

概述

自动化分拣系统对于高吞吐量配送仓库至关重要,能够实现包裹的快速分拣、配送和交付。这些系统依赖于电机、传送带、滚筒和分流器等紧密同步的组件。任何故障都可能迅速中断运行,影响订单履行速度。 TDK SenseEI“ edgeRX™ 利用边缘传感器和人工智能分析技术持续监测系统健康状况,实现预测性维护,从而确保可靠性和运行效率。

市场问题

分拣系统高速运转且持续运动,使得其部件容易出现磨损、错位、振动相关问题以及热应力。传统的维护方法——基于例行检查或被动维修——往往无法及早发现性能下降的迹象。

关键挑战包括:

  • 意外的系统故障 导致停机和订单履行中断
  • 吞吐量效率低下 由于组件性能下降或未对准
  • 维护成本高 受紧急维修和非计划服务驱动
  • 实时可见性有限 分布式系统组件的健康状况
  • 早期故障难以检测 例如异常振动或过热

现代预测性维护依赖于对以下方面的持续监测: 振动、温度和运行特性 在系统性能受到影响之前发现问题。
https://product.tdk.com/en/techlibrary/productoverview/predictive-maintenance-for-machine-health.html

解决方案:边缘的 edgeRX™

TDK SenseEI“ edgeRX™ 提供一个集成的机器健康监测平台,该平台融合了智能传感器、边缘计算、连接性和人工智能驱动的分析技术。它能够对自动化分拣系统及其关键组件进行实时监测。

创新中心 edgeRX™ 支持分拣系统优化:

  • 连续监测
    传感器采集电机、滚筒、传送带和分流器的振动和温度数据。
    https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • 边缘人工智能分析
    本地处理能够立即检测设备级别的异常情况。
  • 预测性见解
    人工智能/机器学习模型能够识别与磨损、不平衡或部件退化相关的模式
  • 可操作的警报
    实时通知功能使维护团队能够在故障发生前进行干预。
    https://sensei.tdk.com/tdk-introduces-edgerx-the-future-of-industrial-machine-health-monitoring/
  • 集中可见性
    仪表盘提供系统范围的监控、性能跟踪和趋势分析。
  • 可扩展部署
    灵活的连接方式(4G、Wi-Fi、BLE)支持大规模仓库环境

预期结果

与 edgeRX™ 部署在自动化分拣系统中,仓库可以提高可靠性并优化吞吐量。

预期效益包括:

  • 减少计划外停机时间 通过在故障发生之前识别故障来实现。
    https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • 提高产量和效率 通过持续的系统性能
  • 降低维护成本 通过基于状态的维护保养而非被动维修
  • 延长设备使用寿命 通过及早解决问题
  • 增强运营可见性 涵盖所有分拣资产

结语

TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过结合连续传感、边缘人工智能分析和实时警报,实现自动化分拣系统的预测性维护。通过检测磨损和效率低下的早期迹象, edgeRX™ 帮助配送中心减少停机时间,提高吞吐量,并确保可靠、高速的分拣作业。