使用案例 |

2026 年 6 月 30 日

工业齿轮箱监控

概述

工业齿轮箱是制造设备中的关键部件,负责输送传送带、搅拌机、研磨机和生产线上的动力传输。齿轮箱故障会导致生产中断,并造成高昂的维修成本。 TDK SenseEI“ edgeRX™ 提供预测性维护解决方案,利用边缘传感器、人工智能驱动的分析和实时警报持续监测齿轮箱健康状况,帮助制造商提高正常运行时间和运营效率。

市场问题

齿轮箱在持续的负载和应力下运行,因此容易出现逐渐磨损和性能下降的情况。轴承磨损、齿轮损坏、润滑失效和过热等常见问题通常会随着时间的推移而逐渐显现,并且可能无法通过定期检查或定时维护发现。

关键挑战包括:

  • 计划外停机 由于变速箱突发故障影响了生产线
  • 维护成本高 从被动维修到紧急零件更换
  • 能见度有限 在两次检查之间实时监测变速箱健康状况
  • 缩短设备寿命 由于未被察觉的磨损和低效运行
  • 难以发现早期故障 例如异常振动或温度变化

有效的预测性维护依赖于对以下方面的持续监测: 振动、温度和运行条件 在故障发生之前识别早期故障。
https://ijcrt.org/papers/IJCRT2408488.pdf

解决方案:边缘的 edgeRX™

TDK SenseEI“ edgeRX™ 它提供了一个完整的机器健康监测平台,集成了传感器、边缘计算、连接性和人工智能分析功能。该平台能够实时监测整个制造过程中齿轮箱的性能和状态。

创新中心 edgeRX™ 提高变速箱可靠性:

预期结果

通过实施 edgeRX™ 对于工业齿轮箱监测,制造商可以从被动维护过渡到主动、数据驱动的可靠性策略。

预期效益包括:

结语

TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过将连续传感、边缘人工智能分析和实时警报集成到一个统一的平台中,实现了工业齿轮箱的预测性维护。通过检测磨损的早期迹象并优化维护时机, edgeRX™ 帮助制造商减少停机时间、降低成本,并确保持续、可靠的生产运营。