使用案例 |

2026 年 6 月 30 日

配送中心的高速传送带

概述

高速传送系统是现代配送中心的支柱,能够实现包裹的快速传送,并支持高吞吐量的物流运营。任何中断都可能迅速导致延误、服务水平协议 (SLA) 无法履行以及运营效率低下。 TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过边缘传感器和人工智能驱动的分析,持续监测输送系统健康状况,从而提供预测性维护功能,实现故障的早期检测和系统性能的优化。

市场问题

输送系统依赖于多种运动部件,例如电机、齿轮箱、滚筒、皮带和轴承,这些部件在高负载和高速度下持续运转。随着时间的推移,磨损、错位和机械应力会导致系统逐渐退化,而这些退化往往被常规检查所忽略。

关键挑战包括:

  • 传送带意外故障 导致运营瓶颈和停机
  • 吞吐量损失 由于传送速度降低或系统效率低下
  • 维护成本高 从被动维修和紧急干预
  • 能见度有限 实时分析分布式输送资产的性能
  • 早期故障难以检测 例如振动异常、不平衡或过热

现代预测性维护方法依赖于对以下方面的持续监测: 振动、温度和运行模式 在故障发生之前发现问题。

解决方案:边缘的 edgeRX™

TDK SenseEI“ edgeRX™ 提供集成的机器健康监测平台,结合智能传感器、边缘计算、连接性和人工智能分析,实时监测输送系统。

创新中心 edgeRX™ 优化输送系统可靠性:

  • 连续监测
    传感器采集电机、齿轮箱和滚筒的振动和温度数据。
  • 边缘人工智能分析
    本地处理能够直接在设备上快速检测异常情况。
  • 预测性见解
    机器学习模型能够识别指示磨损、错位或机械退化的模式。
  • 可操作的警报
    维护团队会收到实时通知,以便在系统故障发生前进行干预。
  • 集中可见性
    仪表盘提供输送网络的系统级监控和趋势分析
  • 可扩展部署
    灵活的连接方式(4G、Wi-Fi、BLE)支持对大型配送中心进行监控[

预期结果

通过实施 edgeRX™配送中心可以转型为主动维护,并提高整体运营绩效。

预期效益包括:

结语

TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过结合连续监测、边缘人工智能分析和实时警报,实现对配送中心高速输送系统的预测性维护。通过识别磨损和效率低下的早期迹象, edgeRX™ 帮助运营商减少停机时间,提高吞吐量,并确保可靠、高效的物流运营。