使用案例 |

2026 年 6 月 30 日

锅炉和蒸汽系统可靠性

概述

锅炉和蒸汽系统对工业运营至关重要,支撑着供暖、发电、消毒和各种工艺流程。这些系统一旦发生意外故障,可能导致生产停工、安全隐患和能源效率低下。 TDK 感官“ edgeRX™ 提供人工智能驱动的机器健康监测解决方案,持续跟踪设备状况,通过实时洞察、异常检测和直接在资产上发出可操作警报,实现预测性维护。

市场问题

锅炉和蒸汽系统在高压高温下运行,因此容易出现各种渐进性故障,例如泵磨损、阀门故障、结垢、传热不良以及旋转部件(例如给水泵、风机、鼓风机)异常振动。传统的维护方法,例如定期检查或被动维修,往往无法及早发现故障迹象。

关键挑战包括:

  • 计划外中断 由于设备突发故障影响蒸汽供应和生产连续性。
  • 能源效率低下 由未被发现的问题引起,例如结垢、错位或传热不良。
  • 实时可见性有限 在计划检查间隔期间,对系统性能进行评估。
  • 高昂的维护成本和安全风险 与高压系统的紧急维修相关。

现代预测性维护方法强调对以下方面进行持续监测: 振动、温度和运行特性 在问题升级之前发现并解决潜在问题。

解决方案:边缘的 edgeRX™

TDK SenseEI“ edgeRX™ 它提供了一个完整的、低接触式的预测性维护平台,该平台结合了智能传感器、边缘人工智能处理、网关连接和云端分析功能。该平台旨在实时监控锅炉和蒸汽系统的关键组件,例如泵、电机、风机和辅助设备。

创新中心 edgeRX™ 解决锅炉和蒸汽系统面临的挑战:

  • 持续状态监测
    传感器可捕捉泵、电机和旋转部件的振动、温度和性能指标。 https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • 边缘分析
    AI 模型在本地处理数据,无需完全依赖云处理即可更快地检测异常情况。
  • 预测性见解
    机器学习可以识别系统行为中的细微变化,这些变化可能表明系统存在磨损、失衡或效率低下等问题。
  • 可操作的警报
    维护团队会收到实时通知,以便在故障发生前调查并纠正问题。 https://sensei.tdk.com/tdk-introduces-edgerx-the-future-of-industrial-machine-health-monitoring/
  • 集中可见性
    统一的仪表盘汇总了多个资产的数据,从而实现了全厂范围的监控和趋势分析。
  • 可扩展部署
    网关连接(4G、Wi-Fi、BLE)可实现对分布式锅炉系统或多个站点的监控。 https://sensei.tdk.com/edgerx/

预期结果

通过部署 edgeRX™ 对于锅炉和蒸汽系统,企业可以过渡到主动维护模式,从而提高可靠性和运行效率。

预期效益包括:

  • 减少计划外停机时间 通过及早发现泵、风扇和辅助系统中的故障。 https://sensei.tdk.com/edgerx/
  • 提高能源效率 通过识别由机械或热力问题引起的效率低下问题。
  • 降低维护成本 通过计划性干预而非紧急维修。
  • 提高系统可靠性和使用寿命 采用持续监控和自适应人工智能模型。
  • 更好的维护计划 利用实时警报和历史业绩趋势。

结语

TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过将连续传感、边缘人工智能分析和可操作的洞察整合到一个平台上,实现了锅炉和蒸汽系统的预测性维护。通过检测早期劣化迹象并实现主动维护, edgeRX™ 帮助组织提高系统可靠性,减少停机时间,并更高效、更安全地运行关键蒸汽基础设施。