使用案例 |

2026 年 6 月 30 日

压缩空气系统优化

概述

压缩空气系统广泛应用于制造业,为工具、控制系统和自动化设备提供动力,但它们也是能耗最高、故障率最高的公用设施系统之一。效率低下或设备故障(例如压缩机、电机、风扇)会显著增加成本并降低系统可靠性。 TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过持续监测机器健康状况、应用边缘人工智能分析并提供实时警报,实现预测性维护,从而优化压缩空气系统的性能和正常运行时间。

市场问题

压缩空气系统常常存在一些隐性效率低下和设备逐渐老化的问题。诸如电机磨损、压缩机不平衡、过热和机械故障等问题,往往在导致性能下降或意外停机之前都难以察觉。传统的维护方法依赖于定期检查或被动维修,这限制了对系统实时运行状况的了解。

关键挑战包括:

  • 计划外压缩机停机时间 影响生产和工厂运营
  • 过剩能源消耗 由于部件性能下降导致的效率低下
  • 能见度有限 实时系统行为和性能
  • 维护成本高 由于被动维修和紧急干预
  • 早期故障难以检测 在电机和压缩机等旋转设备中

现代预测性维护方法依赖于对以下方面的持续监测: 振动、温度和运行模式 及早发现故障和低效的迹象。

解决方案:边缘的 edgeRX™

TDK SenseEI“ edgeRX™ 提供完整的机器健康监测平台,该平台融合了智能传感器、边缘处理、连接性和人工智能驱动的分析功能。它旨在实时监测关键的压缩空气系统组件,例如压缩机、电机、泵和风扇。

创新中心 edgeRX™ 优化压缩空气系统:

  • 连续监测
    传感器采集压缩机和旋转设备的振动和温度数据。
    https://sensei.tdk.com/edgerx
  • 边缘人工智能分析
    数据在设备本地进行处理,从而能够快速检测异常情况并降低延迟。
  • 预测性见解
    AI/ML模型能够识别出细微的模式,这些模式表明存在磨损、不平衡或效率低下等问题,从而避免故障发生。
  • 可操作的警报
    维护团队会收到实时通知,以便主动解决问题。
    https://sensei.tdk.com/tdk-introduces-edgerx-the-future-of-industrial-machine-health-monitoring/
  • 集中监控
    网关和仪表盘可显示多个压缩机和系统资产的运行情况。
  • 可扩展部署
    通过灵活的连接方式(4G、Wi-Fi、BLE),支持全厂或多站点监控。

预期结果

通过部署 edgeRX™ 在压缩空气系统中,制造商可以提高效率、减少停机时间并更好地控制运营成本。

预期效益包括:

结语

TDK SenseEI“ edgeRX™ 通过将连续监测、边缘人工智能分析和可操作警报集成于单一平台,实现压缩空气系统的预测性维护和优化。通过识别低效环节和及早发现故障, edgeRX™ 帮助企业降低能源成本,最大限度地减少停机时间,并确保运营过程中可靠的压缩空气供应。