新闻稿 |

2025 年 7 月 15 日

TDK宣布推出TDK SensEI的edgeRX™ Vision,该技术利用人工智能检测客户产品中极其微小的缺陷。

TDK公司 (TSE:6762今天发布了最新款 TDK SenseEI 产品线, edgeRX™ 视觉.

edgeRX™ 视觉 是一款高速缺陷检测系统,可分析客户的产品图像或视频,并能以极高的精度识别最小的组件(小至 1 毫米 x 0.5 毫米)。

该系统采用先进的人工智能技术,可实现实时、高精度的缺陷检测,同时显著降低误报率。与……协同工作 TDK SensEI's edgeRX™ 平台和传感器 edgeRX™ 视觉 通过增强现有硬件基础设施,最大限度地减少不必要的机器停机时间,确保更流畅、更高效的生产流程。该设备运行速度高达每分钟 2,000 个零件,即使停机时间略有减少,也能带来可观的收入增长。 edgeRX™ 视觉 适用于高通量制造环境的必备解决方案。

的主要特点 edgeRX™ 视觉 包括:

高精度产品缺陷检测
自适应学习和持续改进
减少误报和漏报
跨产品线的可扩展性

基于人工智能的机器视觉已发展成为一项高度先进且可靠的技术,凭借其速度、精度和适应性,已被各行各业广泛采用。现代系统利用边缘人工智能实时处理视觉数据,从而降低延迟并减少对云基础设施的依赖。基于Transformer的架构和统一模型(例如DINOv2和SAM)无需针对特定任务进行重新训练,即可完成各种视觉任务,例如检测、分割和分类。这些系统还通过自监督学习和少样本学习提高了标签效率,降低了数据准备成本。与语言模型的集成引入了多模态功能,从而实现了更直观的人机交互。随着这些增强功能和新能力的出现,整个行业正处于变革的关键时刻。 TDK SenseEI 介绍 edgeRX™ 视觉 面向市场。人工智能驱动的视觉系统比以往任何时候都更具可扩展性、稳健性和成本效益,使其成为高吞吐量、实际生产环境的必备工具。

“edgeRX™ 视觉 “这将进一步增强我们现有的自动光学检测 (AOI) 能力,实现高速、人工智能驱动的缺陷检测——就在边缘,”首席执行官 Ken Takekawa 表示。 TDK Components USA它能够以极高的精度处理尺寸小至 1 毫米 x 0.5 毫米的 MLCC 芯片。通过在现有硬件上部署人工智能,我们最大限度地减少了误报,从而显著降低了总体拥有成本。这一改进将减少因过度检测而导致的机器停机,并大幅提高生产效率。在每分钟高达 2,000 个零件的速度下,即使是微小的时间节省也能转化为可观的收入增长。

“推出 edgeRX™ 视觉 “这标志着我们在将智能自动化引入工厂车间这一使命中迈出了重要一步,”首席执行官桑迪普·潘迪亚 (Sandeep Pandya) 表示。 TDK SenseEI“通过利用人工智能的力量, edgeRX™ 视觉 提供精准的实时缺陷检测,从而提高运营效率和产品质量。与我们的产品无缝协作 edgeRX™ 该解决方案通过传感器扩展了以下功能: edgeRX™ 该平台为制造商提供了一种更智能、更集成的方式来应对高速生产挑战。”

术语库

边缘AI
将人工智能模型直接部署在本地硬件(边缘设备)上,无需将数据发送到云端即可实现实时数据处理。

基于 Transformer 的架构
一类深度学习模型(例如,Vision Transformer 或 ViTs),利用注意力机制处理视觉数据,与传统的卷积神经网络 (CNN) 相比,性能有所提高。

统一视觉模型
像DINOv2和Segment Anything Model (SAM)这样的AI模型可以执行多种视觉任务(例如,检测、分割、分类),而无需为每个任务单独构建模型。

小样本学习
模型从极少量示例中学习新任务或识别新模式的能力

多模态人工智能
这类系统将不同类型的数据(例如图像和文本)结合起来,以执行诸如视觉问答或图像描述等任务。例如 CLIP 和 BLIP-2 等模型。
误报/漏报:在缺陷检测中,误报是指将良好部件错误地标记为有缺陷,而误报是指遗漏了有缺陷的部件

AOI
自动光学检测

主要应用

  • 电子制造业
  • 制药
  • 食物与饮料

主要特点和优势

提高产品质量
确保持续检测缺陷,从而提高产出质量
减少误报
最大限度减少不必要的废品,保持生产线平稳运行。
增加吞吐量
能够在不影响精度的前提下实现更快的检测速度,从而提高生产效率。
降低运营成本
通过自动化检测和最大限度减少返工,降低人工成本和浪费。

区域媒体联系方式

全球

凯尔·阿诺德先生
TDK USA 美国加利福尼亚州圣何塞
+1 650 602-1761
Kyle.Arnold@tdk.com

北美

迈克尔·约翰斯顿先生
TDK Sensei USA,加利福尼亚州圣何塞
+1 408-205-6994
Michael.Johnston@tdk.com

日本

芳石克己先生
TDK 老师日本
Chiba, Japon,en
+81 47-378-9954
Katsumi.Hoashi@tdk.com

中国

邕兵先生
TDK 老师中国
中国 上海
186-2196 1973
杰冰@tdk.com

Germany

弗兰克·特拉姆瑙先生
TDK 管理服务有限公司
德国杜塞尔多夫
+49 211 9077 127
frank.trampnau@tdk.com

关于TDK株式会社

TDK公司 (东京证交所:6762是一家总部位于日本东京的全球性科技公司,也是电子行业的创新领导者。其标语为“凡事,都更好= TDK 旨在实现生活、产业和社会各个方面更美好的未来。90多年来, TDK 从开创性的铁氧体磁芯到定义了一个时代的盒式磁带,再到以先进的组件、传感器和电池驱动数字时代,我们始终引领着世界走向更可持续的未来。 TDK Venture Spirit一种建立在愿景、勇气和互信基础上的创业精神 TDK全球充满热情的团队成员致力于追求卓越——为了我们自身、客户、合作伙伴以及整个世界。如今,最先进的技术…… TDK 从工业应用、能源系统、电动汽车到智能手机和游戏,无处不在,是现代生活的核心。 TDK公司全面且以创新为驱动的产品组合包括尖端被动元件、传感器和传感器系统、电源、锂离子电池和固态电池、磁头、人工智能和企业软件解决方案等,其中包含众多市场领先的产品。这些产品均以各自的品牌进行销售。 TDK, InvenSense公司, 麦克纳斯, 特隆尼克斯, TDK-朗达, TDK SenseEI和 ATL将人工智能生态系统定位为关键战略领域, TDK 公司利用其在汽车、信息通信技术和工业设备等领域的全球网络,拓展其在众多领域的业务。2026财年, TDK 公司总销售额达 16.6 亿美元,在全球拥有约 107,000 名员工。