新闻稿 |
2026 年 8 月 8 日

TDK宣布推出edgeRX PRO传感器模块,进一步拓展TDK SensEI边缘智能产品组合。

- 新的 edgeRX PRO 传感器节点扩展了以下功能: TDK SenseEI的旗舰 edgeRX 平台。
- 性能提升带来更高的采样频率、更强大的AI模型和更广泛的传感器支持。
- 磁力计和声学传感技术为工业监测和分析开辟了新的机遇。
- 通过灵活的有线供电或长寿命电池供电选项,可实现始终在线运行。
TDK公司 (TSE:6762)今天宣布推出 TDK SenseEI edgeRX PRO一款新型高性能传感器节点,扩展了其预测性维护平台。 edgeRX.
edgeRX PRO 它集成了振动、声学、磁学、温度和旋转运动传感功能,并采用集成式六轴惯性测量单元 (IMU) 和边缘人工智能处理技术,封装在紧凑的 IP67 防护等级外壳中。除了电池供电外,它还支持 USB 有线供电,连接 USB 时优先供电,从而可灵活应用于评估和永久安装等场景。专为严苛的工业环境而设计。 edgeRX PRO 可实现长期监测,电池寿命长达 10 年。
“edgeRX PRO 这让客户在部署大规模预测性维护方面拥有更大的灵活性。,“ 说过 桑迪普·阿卢瓦利亚,首席产品官 TDK SenseEI。 “通过结合声学和磁力计传感技术, edgeRX PRO 可满足更广泛的预测性维护应用需求。支持有线供电,从而实现更高的采样率和更强大的AI模型,而长达10年的电池寿命则支持在工业环境中进行可扩展、低维护的部署。=
该传感器通过更高的采样频率、更强大的设备端分析功能和更丰富的传感输入(包括六轴惯性测量单元 (IMU)、磁力计和数字麦克风)增强了平台性能,从而提高了对细微异常的检测能力,并为预测性维护提供了更深入的洞察。通过在传感器中加入声学和磁学传感功能, edgeRX 平台, edgeRX PRO 可实现更广泛的工业应用,包括压缩空气泄漏检测、声学异常检测、旋转和对准分析、石油和天然气泄漏检测以及轨道部件和轴承异常检测,同时提供更全面的资产健康状况和性能视图。
主要应用
- 制造业(锂电池、半导体、精密加工、钢铁)
- 能源与公用事业(电力、天然气、石油和天然气)
- 暖通空调和智能建筑
- 仓储和工业设施
区域媒体联系方式

全球
迈克尔·约翰斯顿先生
TDK SenseEI
加利福尼亚州 圣荷西市
+1 408-205-6994
Michael.johnston@tdk.com

大中华区
王凯茜女士
TDK SensEI 中国
中国 深圳
+86 180 2532 6587
Cathy.xy.wang@tdk.com

日本
辰巳俊仁先生
TDK SensEI 日本
日本 东京
+81 80 6675 8587
Toshihito.tatsumi@tdk.com
关于TDK株式会社
TDK公司 (东京证交所:6762是一家总部位于日本东京的全球性科技公司,也是电子行业的创新领导者。其标语为“凡事,都更好= TDK 旨在实现生活、产业和社会各个方面更美好的未来。90多年来, TDK 从开创性的铁氧体磁芯到定义了一个时代的盒式磁带,再到以先进的组件、传感器和电池驱动数字时代,我们始终引领着世界走向更可持续的未来。 TDK Venture Spirit一种建立在愿景、勇气和互信基础上的创业精神 TDK全球充满热情的团队成员致力于追求卓越——为了我们自身、客户、合作伙伴以及整个世界。如今,最先进的技术…… TDK 从工业应用、能源系统、电动汽车到智能手机和游戏,无处不在,是现代生活的核心。 TDK公司全面且以创新为驱动的产品组合包括尖端被动元件、传感器和传感器系统、电源、锂离子电池和固态电池、磁头、人工智能和企业软件解决方案等,其中包含众多市场领先的产品。这些产品均以各自的品牌进行销售。 TDK, InvenSense公司, 麦克纳斯, 特隆尼克斯, TDK-朗达, TDK SenseEI和 ATL将人工智能生态系统定位为关键战略领域, TDK 公司利用其在汽车、信息通信技术和工业设备等领域的全球网络,拓展其在众多领域的业务。2026财年, TDK 公司总销售额达 16.6 亿美元,在全球拥有约 107,000 名员工。