TDK SensEI クッキーポリシー
1.適用範囲
このTDK Cookieポリシーは、TDKグループ会社であるTDK Sensei(以下「TDK」)が、TDKのウェブサイトまたはTDKが広告を掲載している第三者のウェブサイトにアクセス、閲覧、またはその他の方法で利用するユーザー(以下「ユーザー」)のデータをCookieを介してどのように収集または取得するかを説明しています。これらのデータには個人データも含まれる場合があります。
この TDK クッキーポリシーは、TDK ウェブサイトにおけるクッキーの使用に関する TDK プライバシーポリシーを補足するものです。
2。 クッキー
クッキーとは、TDKのウェブサイトまたは第三者プロバイダーによって発行され(以下「クッキー」)、TDKのウェブサイトまたはTDKが広告を掲載している第三者のウェブサイトにアクセス、閲覧、またはその他の方法で使用するユーザーのコンピュータ、タブレット、スマートフォン、その他のデバイス(以下「デバイス」)に保存される、通常英数字で構成される小さなファイルです。
3. クッキーの種類
クッキーは通常、(i) セッション クッキーと永続クッキー、(ii) ファースト パーティ クッキーとサードパーティ クッキーに分類されます。これらについては、以下で説明します。
3.1 セッションクッキー
セッション クッキーは、ユーザーが TDK ウェブサイト上の機能を効率的に使用し、情報を参照できるようにします。たとえば、ユーザーが TDK ウェブサイトを使用する際に同じ情報を繰り返し入力する必要がないようにします。セッション クッキーは一時メモリに保存され、ウェブ ブラウザを閉じると削除されます。
3.2 永続的なクッキー
永続的 Cookie はユーザーのデバイスのハードディスクに保存され、Web ブラウザを閉じても削除されません。たとえば、ユーザーが次回アクセスしたときに同じ言語を使用できるように設定を保存したり、アクセス回数を記録したりするために使用されます。これらの Cookie が保存される期間は Cookie によって異なります。
3.3 ファーストパーティCookieとサードパーティCookie
ファーストパーティ Cookie は TDK によって発行されます。サードパーティ Cookie はサードパーティのサービス プロバイダーによって発行され、TDK はこれを、たとえばソーシャル メディア コンテンツ用の Web サイトに特定の機能を埋め込むために使用します。場合によっては、サードパーティ プロバイダーは、サービス アプリケーションに付属するいわゆるフォースパーティ Cookie を発行するサブプロバイダーをさらに使用します。この Cookie ポリシーおよび TDK の Cookie 管理システムでは、フォースパーティ Cookie はサードパーティ Cookie として扱われます。つまり、ユーザーがサードパーティ Cookie に適用する設定は、それに関連付けられたすべてのフォースパーティ Cookie にも適用されます。
4. TDKウェブサイトで使用されるCookie
TDK は、以下の目的で Cookie を使用します。
厳密に必要なクッキー: このクッキーは、TDK ウェブサイトが正常に動作するために必要なクッキーです。このクッキーは技術的に必須であり、ウェブサイトの機能を損なうことなく無効にすることができません。このクッキーは通常、TDK ウェブサイト上でのプライバシーに関する設定や、ログイン、フォームへの入力といったユーザーのアクションに対してのみ送信されます。このクッキーが送信されてきた時に通知するようブラウザを設定し、クッキーをブロックすることもできますが、そうするとTDK ウェブサイトが正常に動作せず、TDK が提供する機能やサービスの全部または一部を利用できなくなる場合があります。このクッキーは、 個人を特定できる情報を保存しません。
これらの Cookie には個人を特定できるデータは保存されません。
パフォーマンスクッキー: このクッキーは、ウェブサイトのパフォーマンスを改善することを目的として、ウェブサイト上でのユーザーの行動を測定・解析するために使用されます。このクッキーは、通常、TDK ウェブサイトへの訪問者数、訪問回数、アクセスしたページ、流入元のウェブサイトを含むトラフィック・データを測定します。これにより、TDK は最も人気のあるページや人気のないページ、また訪問者の流入元、ウェブサイト上での移動経路などを確認することができます。このクッキーが送信されてきた時に通知するようブラウザを設定し、クッキーをブロックすることもできますが、その場合TDK は、ユーザーのためにウェブサイトをモニターし、パフォーマンスを改善することができなくなります。このクッキーは、個人を特定できる情報を保存しません。収集される情報は、全て匿名化され、統計化された情報です。なお、TDK は上記の目的でGoogle Analytics(規約リンク)、Eloqua(規約リンク)を含む第三者のサービスを利用しています。これらのサービスプロバイダーによるデータの取扱い方法については、各サービスプロバイダーの規約をご参照下さい。
これらの Cookie には個人を特定できるデータは保存されません。収集されたデータはすべて集計され、匿名化されます。
機能性クッキー: このクッキーは、TDK ウェブサイトの機能とパーソナライズを強化し、TDK 及びその製品とサービスについてユーザーにとって最適な情報を提供するために使用されます。このクッキーは通常、ログイン情報をはじめユーザーの行動を記録します。機能性クッキーは、TDK またはTDK ウェブサイト上に追加された第三者のサービスの提供者(サービスプロバイダー)により設定されます。このクッキーが送信されてきた時に通知するようブラウザを設定し、クッキーをブロックすることもできますが、そうするとTDK ではウェブサイトの機能やパーソナライズの強化を図ることができず、TDK 及びその製品とサービスについて最適な情報を提供することができなくなります。このクッキーは、個人を特定できる情報を保存する可能性があります。
これらの Cookie には個人を特定できるデータが保存される場合があります。
使用される Cookie の詳細なリストは次のとおりです。
必ず必要
パフォーマンス
| クッキーの種類 | クッキー | 使用されるCookie | 寿命 |
| センセイ | _ga_xxxxxxxxx、_ga | 最初のパーティ | 729日、729日 |
機能的な
| クッキーの種類 | クッキー | 使用されるCookie | 寿命 |
| センセイ | _wpfuid | 最初のパーティ | 1年1ヶ月 |
5. クッキーの管理方法
ほとんどのウェブブラウザでは、クッキーの受信を通知する設定、つまりクッキーを受け取るかどうかを選択することができます。また、クッキー機能を無効にすることも可能です。クッキー機能を無効にしてもTDKウェブサイトをご利用いただけますが、クッキーの種類によっては、TDKウェブサイトの機能やサービスを十分にご利用いただけない場合があります。