製品资讯

TDK SensEIedgeRX™平台接入亚马逊云服务AWS,加速工业 4.0 落地进程

TDK SensEI のedgeRX™平台实现集 AWS 物联网ツール与安全云服务

強化边缘到云端协同(エッジツークラウドオーケストレーション)能力、助力智能、主動的工业设备健康管理

実現時間の診断、AI モデルの配置および拡張可能な産業機器の健康管理

正式に AWS Marketplace 上で、AWS工业客户提供专项市场推广サポートを提供します

2025年11月18日

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)今日宣布,其子公司 TDK SensEI (TDK SensEI Pte. Ltd.)この連携により、TDK SensEI 旗下のedgeRX™ プラットフォームは、AWS IoT Core、AWS IoT を含む AWS 接続サービスと共同で展開プロセスを加速します。 Greengrass サービス、Amazon Bedrock AgentCore および Amazon SageMaker は、全球プロセスの顧客に拡張性を備えたスマート デバイスの健全性と事前の評価ソリューションを提供するために統合されました。センサー、ソフトウェアおよび人工知能分野の技術を AWS と連携 クラウドエンドの能力は、プロセスのデジタル化を推進する重要な要素です。

TDK SensEI 首席実行官桑名普・潘更亚示:「AWS 上に EdgeRX™ プラットフォームを展開することは、顧客の高速トラフィック移行を支援する重要なサイトです。我々は、クラウドベースの計画を実行し、より安全な人工知能の解決策を考案し、デバイスの性能と製品の品質を大幅に向上させることができました。

TDK株式会社の長期経営董事CEO 斋藤昇氏(斉藤昇)は次のように述べています。 「edgeRX™ プラットフォームは、当社のプロセス クライアント向けシステムの中核であり、現在 AWS クラウドソリューションの強力な力を利用して、より速い速度、より厳格なモード、より安全な安全性を実現し、デジタル化を推進しています。」

TDK SensEI の「边輘計算」フレームワークと AWS の安全クラウドベースの実装を組み合わせることで、edgeRX™ 平台赋能工商商が边端に人工知能を配置し、展示会時間の短縮、非计画停止時間を短縮します ——このプラットフォームは、AWS IoT Core を使用して、安全な保護を備えたデバイスの構成を完了し、Amazon Bedrock AgentCore の高速化された自動智能エージェントの発行と Amazon SageMaker を利用して、AWS IoT Core を使用してデバイスの接続を実現します。 機械的モデルを継続して配置し、パフォーマンスの向上を維持します。

TDK SensEI は、AWS と現在連携しており、edgeRX™ プラットフォームと将来のプロセス ソリューションを全球範囲内で確実に実現することを目的としています。基本的な設計では、智能プロキシ機能が容易に採用および拡張されます。

2025 年 12 月 1 日から 5 日まで、国内华达州ラスカス维加斯举办の AWS re:Invent 2025 大会上で、TDK SensEI がedgeRX™、edgeRX Vision™およびedgeRX™ Agents等の製品を展示し、重点的に発表しました。 EdgeRX™ プラットフォームは、安全性、スマートエネルギー、そして柔軟な拡張性を備えたケーブルをどのように通過するか、つまり、エンド集積、革工場の健康管理モードを変革します。

—–

术语

  • edgeRX Vision™—TDK SensEI が提案した製品検査用のコンピューターのビデオ解析ソリューション
  • edgeRX Vision™—TDK SensEI が提案した製品検査用のコンピューターのビデオ解析ソリューション
  • edgeRX™ エージェント - TDK SensEI が開発した、特性制御を目的とした人工知能理解ソリューション

主な用途

  • 検査性検査
  • 指导性维护
  • 工业设备健康监测
  • 性能優位性
  • 异常检测

主な特徴と利益

  • 安全な云端能力を備えた边缘 – 云端协同
  • 异時诊断と异常检测
  • 可展性のある生産管理
  • Amazon Bedrock AgentCore 实现规模化配置による

—–

TDK株式会社について

TDK株式会社(京証券取引所コード:6762)は、日本に拠点を置く全球化科技株式会社であり、電子交通の第一人者でもあります。 TDKは「Better」を理念に、生活、産業、社会の各分野でより良い未来の実現に力を注いでいます。内部プラスチック造世界からの始まり: 開放性の鉄気体磁芯から一定時間の盃型磁束、そしてさらに先の素子、センサーへTDK のトラフィック精神を受け継ぎ、理想、元気、情報を基軸に、数字を刻んでいきます。考えてみれば、TDK全球の熱い状況は、自分自身、顧客、仕事仲間、そして世界の作品価値をさらに追求することにつながるでしょう。 、TDK の先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車から、智能ハンドマシン、および電気自動車に至るまで、現代生活の側面に浸透しています。 TDK の全面的かつ新しく駆動される製品の組み合わせには、無資源の素子、センサー、センサーシステム、電源、ケーブルが含まれています。および固体電池、磁石、人工知能と計画的ソフトウェア解決策などが含まれます。これらの製品には、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK の製品が含まれます。 SensEI や ATL などの製品が市場で販売されています。 人工知能発電システムは、TDK が全球自動車、情報通信技術およびプロセスに依存する関連分野に位置付けられています。 2025 年までに、TDK の従業員数は合計 144 ユニット、全球従業員数は約 105,000 人になります。

—–

本公司の新しいウェブサイトにアクセスして、本新しい原稿と関連する写真をダウンロードしてください https://sensei.tdk.com/aws-reinvent-pr-cn/

如欲获取更多有关本製品资料请点击 https://sensei.tdk.com/edgerx

—–

地区メディア接続方式

地域 接触 電話番号・携帯番号 Mail
Global カイル・アーノルド氏 – TDK SensEI +1 650-602-1761 カイル・アーノルド@tdk.com
アメリカ マイケル・ジョンストン氏 – TDK SensEI USA +1 408-205-6994 マイケル・ジョンストン@tdk.com
大中華圏 キャシー・ワン氏 – TDK SensEI China +86 180 2532 6587 Cathy.xy.wang@tdk.com
Japan 辰巳 俊人 氏 – TDK SensEI Japan +81 80 6675 8587 としひと.tatsumi@tdk.com