人工智能
TDK 推出 edgeRX:工业机器健康监测的未来
2025 年 3 月 17 日
TDK 公司 (TSE: 6762) 今天宣布,子公司 TDK SenseEI 即将推出其最新产品线 edgeRX,预计将于 3 年 17 月 2025 日上市。edgeRX 代表着工业维护领域的重大飞跃,将尖端创新带到了机器健康监测的最前沿。
edgeRX 是一个先进的机器健康监测平台,它利用边缘传感器设备上的 AI 功能。通过集成先进的 AI 算法、边缘计算和强大的传感器设备,edgeRX 可直接在机器上提供实时机器健康监测、预测性维护见解和可操作警报。
edgeRX 是一款全面的开箱即用解决方案,无需进行大量设置或专门集成,可靠性工程师、维护技术人员和工厂经理可以快速部署并从先进的机器监控功能中受益。通过在问题升级之前主动识别潜在问题,edgeRX 可以最大限度地延长正常运行时间、降低维护成本并提高整体运营效率,使其成为现代制造环境中不可或缺的工具。
凭借 TDK 在传感器和元件领域的丰富经验,TDK 完全有能力构建和增强 edgeRX 平台,确保一流的性能和可靠性。凭借数十年的创新和专业知识,TDK 公司一直是电子元件、传感器、电池和材料技术领域的全球领导者。TDK 在这些领域取得的开创性进步为 edgeRX 等尖端解决方案的开发奠定了坚实的基础。
edgeRX 的主要功能包括:
• 完整平台:包括先进的传感器、网关、仪表板和人工智能
• 轻松收集数据:高度适应性的自动收集数据系统
• 智能检测:多级自动化操作标签检测
• 精准监控:对操作中出现的问题进行分类和检测的先进方法
• 可自定义的警报:可调整异常检测频率等灵敏度参数
• 快速反应:在需要时立即采取行动的快速有效的方法
• 持续监控:实时跟踪识别、预测和防止性能下降/故障
• 平滑集成:无缝数据收集、模型开发和部署
当前,机器健康监测正在迅速从传统的 CbM(基于条件的监测)向 PdM(预测性维护)发展。PdM 利用人工智能、物联网和传感器融合等先进技术实时监测设备健康状况,提供预测性见解,从而减少停机时间并提高产量。根据最近的报告,PdM 的市场规模正在快速增长,预计到 13 年将达到 +2025 亿美元,未来 35 年的复合年增长率 (CAGR) 为 +5%。技术进步、人工智能的采用和工业 4.0 的加速推动了这一增长。
TDK 公司总裁兼首席执行官 Noboru Saito 表示:“当我们决定在 2024 年中期推出 TDK SensEI 时,edgeRX 正是我们设想团队将推向市场的创新产品类型。我们相信 edgeRX 标志着制造业的一个关键时刻,因为 edgeRX 是一款完美的产品,可通过易于实施的 AI 解决日常维护相关问题。”
TDK 集团旗下公司 TDK SensEI 首席执行官 Sandeep Pandya 表示:“在工业制造运营中,保持机器的最佳健康状态对于保持低维护成本和高生产率至关重要。AI 是实现最佳机器健康状态的关键因素,但制造商在实施 AI 方面一直举步维艰。edgeRX 平台提供开箱即用的体验,以解决 AI 挑战并加速制造商实现最佳机器健康状态的能力。这就是我们如此兴奋地向工业界宣布 edgeRX 的原因。”
术语库
• 边缘计算:一种在数据生成地点(网络“边缘”)附近处理数据的技术,与云计算相比,可减少延迟和带宽使用量
• PdM(预测性维护):一种使用数据分析和预测算法预测设备故障的维护策略,以便及时进行维护并最大限度地减少停机时间
• CbM(基于条件的监测):一种使用实时数据持续评估设备状况的监测技术,可根据机器的实际运行状况而不是预定的时间表做出维护决策
主要应用
• 面向制造业的工业物联网
• 基于状态的监控、预测性维护、规范性维护
• 企业机器学习和高级分析平台
主要特点和优点
• 实时监控:持续监督机器运行状况,以便立即发现潜在问题并最大限度地减少停机时间
• 预测性维护洞察:使用先进的人工智能算法在故障发生之前预测维护需求,减少意外故障和维护成本
• 可操作警报:向可靠性工程师和工厂经理发送实时通知和警报,以便快速做出明智的决策
• 全面的开箱即用解决方案:无需大量设置或专门集成,可快速、轻松地部署监控系统。
• 无缝集成:与现有系统无缝集成,确保从数据收集到模型开发和部署的流程简化,提高整体运营效率
关于TDK株式会社
TDK 公司总部位于日本东京,是智能社会电子解决方案领域的全球领导者。TDK 以精湛的材料科学为基础,始终站在技术发展的前沿,并致力于“吸引未来”,以迎接社会变革。该公司成立于 1935 年,致力于将铁氧体商业化,铁氧体是电子和磁性产品的关键材料。TDK 全面的创新驱动产品组合包括陶瓷、铝电解和薄膜电容器等无源元件,以及磁性、高频、压电和保护器件。产品范围还包括传感器和传感器系统,例如温度和压力、磁性和 MEMS 传感器。此外,TDK 还提供电源和能源设备、磁头等。这些产品以 TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics 和 TDK-Lambda 等品牌销售。TDK 专注于汽车、工业和消费电子以及信息和通信技术领域的苛刻市场。该公司在亚洲、欧洲以及北美和南美拥有设计、制造和销售办事处网络。2024 财年,TDK 的总销售额为 14.6 亿美元,全球员工约 101,000 人。
关于TDK SenseEI
TDK SensEI(传感器边缘智能)专注于开发智能平台解决方案,将 TDK 先进的传感器系统、复杂的软件设计和机器学习专业知识集成在一起。这些平台将我们的硬件组件(从运动、磁性、麦克风和电流传感器到温度和电池/能量收集解决方案)与我们的软件和边缘 AI 技术结合在一起。结果是硬件和智能的强大融合,可以产生可操作的见解,从而实现预测性维护和性能优化。
区域媒体联系人
全球
凯尔·阿诺德先生
TDK USA 美国加利福尼亚州圣何塞
+1 704 779-0627
Kyle.Arnold@tdk.com
北美
迈克尔·约翰斯顿先生
TDK Sensei USA,加利福尼亚州圣何塞
+1 408 348-8325
Michael.Johnston@tdk.com
日本
芳石克己先生
TDK 老师日本
Chiba, Japon,en
+81 47-378-9954
Katsumi.Hoashi@tdk.com
中国
邕兵先生
TDK 老师中国
中国 上海
186-2196 1973
杰冰@tdk.com