介绍

在快速发展的工业制造领域,确保机器的健康和效率至关重要。传统的机器健康监测方法通常依赖于人工技术人员,但人们越来越认识到这种方法不够充分。本案例研究探讨了 edgeRX(一种由边缘 AI 驱动的尖端机器健康监测解决方案)如何改变直流步进电机制造商的质量保证 (QA) 流程,从而显著降低人工成本并提高缺陷检测准确性。

项目挑战

制造商面临一个关键挑战:他们的 QA 流程严重依赖人工技术人员聆听异常电机噪音以识别有缺陷的电机。这种方法存在几个问题:

  1. 人为错误:人类技术人员容易疲劳、分心和不一致,从而导致错过缺陷和误报。
  2. 主体:识别异常噪音的过程本质上是主观的,不同的技术人员有不同的做法。
  3. 劳动密集型:该公司雇用了 30 名 QA 技术人员,成本高昂且效率低下。
  4. 检测能力有限:人类的听觉能力有限,无法察觉可能预示早期缺陷的细微振动和噪音。

解决方案

为了应对这些挑战,制造商实施了基于 AI 的机器健康监测解决方案 edgeRX。edgeRX 的主要功能包括:

  1. 高级传感器:edgeRX 利用高精度传感器来检测电机中最轻微的振动和噪音,远远超出了人类听觉的能力。
  2. 边缘AI处理:该解决方案利用边缘 AI 在源头实时处理数据,确保快速准确地检测缺陷,而无需基于云的处理。
  3. 可扩展性:该系统可轻松扩展以同时监控多台机器,从而提供整个生产车间的全面覆盖。
  4. 自动警报:edgeRX 会自动提醒技术人员注意潜在缺陷,以便立即干预并减少停机时间。

结果

edgeRX 的实施为制造商带来了显著的成果:

  1. 减少劳动力:所需的 QA 技术人员数量从 30 名减少到 2 名,从而大大节省了劳动力成本。
  2. 消除人为错误:通过消除对人类技术人员的依赖,公司消除了人为错误,从而实现了更一致、更可靠的缺陷检测。
  3. 增强的检测能力:edgeRX 先进的传感器和 AI 算法可以检测到人类技术人员可能错过的缺陷,从而提高整体产品质量。
  4. 提高效率:edgeRX 的自动化和实时特性使得能够更快地识别和解决问题,最大限度地减少生产延迟并提高运营效率。

edgeRX的高级功能

edgeRX 利用先进的 AI 算法和边缘计算技术,实现了工业维护领域的重大飞跃。主要功能包括:

  1. 实时监控:直接在源头使用传感器数据持续监控设备健康状况。
  2. 预测性维护见解:人工智能算法分析数据以预测潜在故障,从而实现主动维护。
  3. 可操作的警报:立即向技术人员发送警报,以便对潜在问题做出快速响应。
  4. 现场数据分析:边缘计算可以实现快速的现场数据分析和决策,大幅减少机器停机时间并优化生产。

讨论

从以人为本的 QA 到 edgeRX 等人工智能解决方案的转变凸显了制造商的几个重要考虑因素:

  1. 可靠性和一致性:人工智能驱动的解决方案提供了人类技术人员无法比拟的可靠性和一致性。这对于保持高标准的产品质量至关重要。
  2. 成本效益:减少所需技术人员的数量不仅可以降低劳动力成本,还可以将人力资源重新分配到更具战略性的任务上,从而提高整体生产力。
  3. 早期故障检测:在生产过程早期检测出细微缺陷的能力可防止后续出现更大的问题,从而节省时间和资源。
  4. 可扩展性和灵活性:edgeRX 等 AI 解决方案可以轻松扩展并适应不同类型的机械和制造环境,提供长期灵活性。

结语

直流步进电机制造商的案例展示了 edgeRX 对机器健康监测的变革性影响。通过利用边缘 AI,该公司不仅提高了缺陷检测准确性和运营效率,还节省了大量劳动力成本。随着制造业的不断发展,像 edgeRX 这样的解决方案将在推动创新和保持竞争优势方面发挥关键作用。