現代の製造環境において、ダウンタイムは容赦ない混乱を引き起こします。機械が予期せず故障すると、操業は停止し、生産ライン全体に連鎖的な遅延が生じ、納期遅延や人員の再配置によるコスト増大につながります。保守チームは、故障箇所の特定と交換部品の調達に奔走します。
設備の早期故障は、生産ワークフローを中断させるだけでなく、品質と信頼性への信頼を損ないます。既に厳しい利益率と無駄のないオペレーションを実践しているメーカーにとって、たとえ短時間の中断であっても、長期的な影響をもたらす可能性があります。
数十年にわたり、定期メンテナンスは、このリスクに対する業界最前線の防御策として機能してきました。しかし、厳格なサービス間隔は、機器のメンテナンス時期が早すぎたり遅すぎたりする原因となることがよくあります。多くの場合、振動や性能の閾値を追跡するために、ISOベースの状態監視戦略が用いられています。この方法はよりデータに基づいたアプローチを提供しますが、それでも不十分な場合があります。これらのシステムは、微妙な故障パターンを見逃し、機械固有の動作や負荷や使用状況の変化を考慮していない事前定義されたパラメータに大きく依存していることがよくあります。
ISOからインテリジェンスへ
これらの制約を克服するため、ますます多くのメーカーが予知保全(PdM)テクノロジーに注目しています。事前に定義された障害信号に反応する状態基準監視(CbM)とは異なり、予知保全システムは故障の前兆を認識することで、タイムリーかつ正確なサービス提供を可能にします。エッジに直接導入されたAI駆動型ソリューションはこれを可能にし、データの発生源である工場の現場でリアルタイムの監視と意思決定を可能にします。エッジAIは、レイテンシを最小限に抑え、クラウド接続への依存度を低減することで、データのプライバシー、信頼性、応答性を向上させ、より迅速な洞察を可能にします。
エッジAIの活用
従来の監視ソリューションは、大量の生データをクラウドに送信して分析・処理する必要があります。この方法は帯域幅と電力を消費するだけでなく、検知と対応に遅延が生じます。場合によっては、特定の時間間隔で手動でデータを収集するため、データ収集に大きな時間差が生じます。エッジAIは、センサー自体にAIを直接組み込むことでこれらの問題を解決します。過去の機械の動作に基づいてトレーニングされた機械学習モデルは、ローカルで動作し、クラウドとの継続的な通信を必要とせずに、振動、温度、または動作パターンの異常を検出できます。このローカルな推論により、予測システムの応答性が大幅に向上すると同時に、バッテリー寿命が延び、ネットワークリソースが節約されます。
エッジAIベースのシステムの主な利点は、時間の経過とともに学習し、適応していく能力です。機械が故障に先立つ微妙な動作の変化(例えば、異常な振動周波数など)を示した場合、AIアルゴリズムはそのパターンを認識できます。同様の問題が再び発生した場合、システムはその兆候を認識します。
良性の異常と真の故障の前兆を区別する能力を向上させることで、誤検知の数を減らすことができます。また、より正確な障害箇所の特定が可能になり、技術者は大まかな警告を出すのではなく、故障の可能性の高い箇所に誘導されます。
将来を見据えたPdMに必要なもの
将来を見据えた予知保全ソリューションは、高度な技術だけでは不十分です。導入が簡単で、直感的に操作でき、動的な運用に合わせて進化できる柔軟性も備えていなければなりません。ITリソースが限られている多忙な施設では、複雑な統合作業を必要としないプラグアンドプレイでの導入が不可欠です。最も効果的なシステムは、障害の存在だけでなく、その重大度、頻度、場所も考慮する異常検出機能を内蔵しています。感度制御により、運用チームは、リスクの高いインフラを管理する場合でも、比較的影響の少ない機械を管理する場合でも、環境固有のニーズに合わせてアラートのしきい値を調整できます。
拡張性もまた重要な要素です。変化の激しい産業環境では、センサーをある機械から別の機械へ移動させたり、実績のあるモデルを別の施設に適用したりする能力が不可欠です。優れた予知保全プラットフォームは、継続的な再調整やシステム仕様の変更を必要とせずに、様々な機器の種類や環境で動作できる必要があります。監視対象となる機械の種類に依存しないシステムは、時間の経過とともにより大きな価値と適応性をもたらします。
業界やインフラを越えて
これらの機能は、幅広い業界で活用されています。スマート製造業では、予測システムがコンベアや切断機からロボットアームまであらゆるものを監視しています。ポンプやモーターは、摩耗しやすい性質と摩耗しやすさから、常に故障検出の対象となっています。ビルシステムでは、予測保守によってHVACインフラやエレベーターの信頼性を向上させることができます。エネルギー分野では、タービン、バッテリーシステム、変圧器の監視が挙げられますが、性能の変動は効率の低下と安全リスクの両方につながる可能性があります。ユースケースの多様性は、事実上あらゆる環境に対応できる、ハードウェアに依存しない柔軟なプラットフォームの必要性を浮き彫りにしています。
edgeRXモデル
edgeRXプラットフォームは、次世代の機械状態監視の実現可能性を示す一例です。TDK SensEIが開発したedgeRXは、産業グレードのセンサーノード、ゲートウェイ、レポートダッシュボード、クラウドインターフェースを統合した、すぐに使える統合ソリューションです。導入後、システムは自動的にデータの収集と動作状態の分類を開始するため、手動入力やデータラベル付けは不要です。
機械学習モデルが構築されると、それをセンサーにプッシュして、リアルタイムでデータを分析し、異常をフラグ付けし、時間の経過とともに動作パターンから学習できるようになります。
edgeRXはモデルをデバイス上で実行するため、クラウドベースの推論に伴う電力コストとレイテンシを回避できます。また、推論がクラウドではなくセンサー上で行われるため、データセキュリティも向上します。
産業用途向けに設計されたハードウェアは、IP67規格準拠の筐体、長寿命バッテリー、そして過酷な温度環境への対応力を備えています。edgeRXは、ユーザーによる操作を最小限に抑えながら、迅速なインサイト取得と迅速な価値創出を実現するため、大規模な導入やエンジニアリングリソースが限られている施設に最適です。
インダストリー4.0の実現
組織がマシンの健全性監視の実践を継続的に評価する際には、障害検出の重要性、現在の検出方法の精度、現在の拡張性などを考慮する必要があります。
エッジAIを活用した予知保全は、製造業をよりスマートで自律的なオペレーションへと導きます。edgeRXのような予測システムは、インダストリー4.0戦略に最適です。これにより、チームはより少ない労力でより情報に基づいた保守上の意思決定を行い、重要な資産の寿命を延ばし、新たな問題が深刻な故障につながる前に対応できるようになります。事後対応型保守から予防型保守への移行は着実に進んでおり、エッジAIはこの変革を加速させています。
製造業がよりスマートで自律的なオペレーションを採用するにつれ、edgeRXのようなエッジAIプラットフォームはインダストリー4.0戦略において不可欠な存在となりつつあり、より迅速かつ情報に基づいたメンテナンスの意思決定を可能にし、資産寿命を延ばし、生産に支障をきたす前に故障を未然に防ぐことができます。事後対応型メンテナンスから予防型メンテナンスへの移行は加速しており、組織は「自社のシステムはこの変化に対応できているだろうか?」と自問自答する必要があります。早期の障害検知、容易な拡張、リアルタイムのインサイト提供ができない場合、効果的な予知保全の真の姿を再考する時期が来ているのかもしれません。