記事リンク: https://www.automation.com/en-us/articles/january-2025/predictive-maintenance-ai-ml-high-tech-legacy

急速な技術進歩にもかかわらず、産業界は効率性と信頼性の維持に必死になっています。産業界がデジタル変革とインダストリー 4.0 を採用するにつれて、堅牢な予知保全ソリューションの必要性がかつてないほど高まっています。従来の監視システムは当時は効果的でしたが、高度な AI/ML ベースの状態監視システムによってますます追い越されつつあります。これらの AI 駆動型ソリューションは、異常の検出と複雑な相互作用の処理に優れています。さらに、最先端の電子機器から従来の機械まで、さまざまなアプリケーションにわたって驚くほど適応性と拡張性を備えています。

予知保全の進化

予知保全は新しい概念ではありません。何十年もの間、産業界は機器の故障を予測し、ダウンタイムを軽減する方法を模索してきました。従来の機器およびシステムのメンテナンス方法は、履歴データと固定間隔に基づく定期メンテナンスで、システムはデータの解釈と潜在的な故障の予測に人間の専門知識に大きく依存していました。しかし、これらの方法は不十分な場合が多く、不要なメンテナンスが行われたり、コストのかかる故障につながる重大な問題を見逃したりしていました。

AI/ML ベースの予知保全は、大きな飛躍を意味します。静的なルールと人間の解釈に依存する従来のシステムとは異なり、AI/ML ベースのシステムは、センサーからのリアルタイム データを活用して、時間の経過とともに学習して適応する動的なモデルを作成します。これらのシステムは、人間のオペレーターや従来の監視ツールでは気付かない可能性のある微妙な異常を検出するのに優れています。データ ストリームを継続的に分析することで、AI/ML アルゴリズムははるかに高い精度で障害を予測し、ダウンタイムを短縮し、効率を改善し、製品の品質を高めるプロアクティブなメンテナンスを可能にします。

状態監視における AI/ML の力

AI/ML ベースの予知保全の優位性は、産業システム内の複雑な相互作用を処理できる能力にあります。従来の状態監視システムは、事前定義されたルールとしきい値に依存しているため、制限されることがよくあります。これらのシステムは、現実世界の環境における無数の変​​数と相互作用を考慮するための支援を必要とし、誤検知や検出漏れにつながります。

一方、AI/ML アルゴリズムは、複雑性を処理するように設計されています。これらのアルゴリズムは、複数のセンサーからの膨大な量のデータを分析することで、従来の方法では対応できないパターンと相関関係を特定できます。この機能は、機械とプロセスがますます相互接続され、動的になっている現代の産業環境では貴重です。ハイテク電子機器の健全性を監視する場合でも、従来の機械の信頼性を確保する場合でも、AI/ML ベースのシステムは、これまで達成できなかったレベルの洞察と精度を提供します。

センサーフュージョン: AI 駆動型予知保全の基盤

AI/ML ベースの予知保全の中心となるのはセンサー フュージョンです。センサー フュージョンは、複数のセンサーからのデータを組み合わせて、産業システムの健全性を包括的に把握します。動き、温度、圧力、振動など、さまざまな種類のセンサーからの入力を組み合わせることで、AI/ML アルゴリズムはシステムの状態をより正確かつ詳細に把握できます。

たとえば、製造環境では、センサー フュージョンによって温度、振動、音響センサーからデータを収集し、モーターの状態を監視することができます。各センサーは貴重な情報を提供しますが、これらのデータ ストリームを組み合わせることで真の威力を発揮します。AI/ML アルゴリズムは、結合されたデータを分析して、ベアリングの故障や位置ずれなどの問題の発生を示す異常を検出できます。状態監視に対するこの総合的なアプローチにより、より正確な予測が可能になり、メンテナンス チームは予定外のダウンタイムにつながる前に問題に対処できます。

あらゆるアプリケーションに対応するスケーラブルなソリューション

AI/ML ベースの予知保全の最も魅力的な側面の 1 つは、その拡張性です。これらのシステムは、ハイテクの自動化された環境に限定されません。従来の機器を含む、事実上あらゆる産業プロセスに適用できます。多くの業界では、最新の機器でより高度な監視機能を必要とする古いマシンに依存しているため、この適応性は非常に重要です。

AI 駆動型状態監視のリーダーである TDK SensEI は、この拡張性を実証する企業の 1 つです。TDK SensEI は、任意のアプリケーションを評価し、センサーを使用して特定の環境に合わせた機械学習ソリューションを自動的に生成するサービスを提供しています。導入後、これらの AI/ML ベースの監視システムは、センサー データをリアルタイムで継続的に分析し、さまざまなアプリケーションにわたって優れた予測メンテナンスを提供します。

最先端の半導体製造施設でも、何十年も前の生産ラインでも、TDK SensEI のソリューションは、それぞれの環境の固有のニーズに合わせて調整できます。AI/ML とセンサー フュージョンを活用することで、これらのシステムは、機器の複雑さや古さに関係なく、最適なパフォーマンスと信頼性を保証するレベルの精度を提供します。

AI/MLベースの予知保全のメリット

AI/ML ベースの予知保全を導入するメリットは大きいです。潜在的な障害を早期に検出することで、これらのシステムはダウンタイムを削減し、重要な機器の寿命を延ばします。ダウンタイムを削減すると、全体的な効率と生産性が向上します。さらに、固定間隔ではなくリアルタイム データに基づいてメンテナンス スケジュールを最適化することで、企業はメンテナンス コストを削減し、予期しない障害のリスクを最小限に抑えることができます。

AI/ML ベースの予知保全は、運用効率の向上に加え、製品の品質も向上させます。これらのシステムは、機械が最適なパラメータ内で動作することを保証することで、一貫した生産基準を維持し、欠陥の可能性を減らし、最終製品の全体的な品質を向上させるのに役立ちます。
さらに、これらのソリューションは適応性と拡張性に優れているため、デジタル変革を進めている企業に最適です。業界が進化し、新しいテクノロジーを採用するにつれて、AI/ML ベースの予測メンテナンス システムを既存のインフラストラクチャに簡単に統合できるようになり、より高度なデータ駆動型の運用へのシームレスな移行が可能になります。

予知保全の未来

AI/ML ベースの予知保全は、産業オペレーションの未来を表しています。AI/ML のパワーと高度なセンサーおよびセンサー フュージョンを組み合わせることで、これらのシステムは産業機器の健全性とパフォーマンスに関する比類のない洞察を提供します。ハイテク エレクトロニクスに適用するか、従来の機械に適用するかに関係なく、AI 駆動型状態監視により、企業はより効率的に業務を遂行し、コストを削減し、より高い品質基準を維持できます。

産業界がデジタル変革とインダストリー 4.0 を採用するにつれて、拡張性、適応性、精度に優れた予知保全ソリューションの需要は高まるばかりです。予知保全の未来は明るく、産業プロセスの維持管理方法に革命をもたらすインテリジェントな自己認識システムの新時代が到来します。

著者について


マイケル・ジョンストンは、TDK SensEI のマーケティング ディレクターです。TDK SensEI は、センサー、バッテリー、パッシブ プラットフォームなど、TDK の複数の資産と、量産されているコンポーネントの最先端技術をシームレスに融合する統合プラットフォームの開発に取り組んでいます。TDK の 85 年にわたるイノベーションの伝統を活かして、よりスマートで接続性に優れた持続可能なソリューションを生み出すことで、画期的な AI と機械学習 (ML) 機能をエッジで提供できる独自の立場を確立しています。