人工知能

TDK推出edgeRX:工機の健康监测の未来

2025年3月17日

TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)今日宣布,其子公司TDK SensEI は、<<日期>> 上でその最新製品である lineedgeRX を発表します。edgeRX は、産業分野の深刻な問題を表しており、先端技術をマシンの健康診断の最前線に組み込んでいます。

edgeRX は、センサーデバイス上の人工知能機能を利用した、先進的なコンピューター健康制御プラットフォームです。綿密に計算され、拡張されたセンサーデバイス、edgeRX は、マシンの正常状態の制御、事前の監視、および動作可能なアラームをマシンに直接提供できます。

edgeRX は、大規模なセットアップや大規模な集約を必要とせずに、迅速に導入でき、先のマシンの機能を活用することができます。潜在的な上昇段階の前にこれらの問題を認識することにより、edgeRX は通常の動作時間を最大限に延長し、負荷を低減し、全体の動作効率を向上させることができ、これを製造環境における困難または困難なツールにします。

TDK によるセンサーおよびコンポーネント分野の富裕層の歴史沈着、TDK SensEI は、エッジ RX プラットフォームを構築および強化する完全な機能を備えており、数年にわたり、TDK 社によって最高レベルのパフォーマンスと堅牢性が保証されています。 TDKは、これらの分野におけるオープンエッジであり、エッジRXなどの先端ソリューションとしての基本を規定している。

EdgeRX の主な特徴は次のとおりです。

• 完全なプラットフォーム: 事前のセンサー、ネットワーク、テーブルパネル、および人工知能が含まれています。

• 自動データ収集: 高度にデータを収集できるシステム。

• 智能検出: さまざまな自動化オペレーション チェック。

• 精密検査: 運用上のあらゆる問題を、従来の方法で分離して検査します。

• アラームを調整可能: 常用周波数などの感度パラメータを調整できます。

• 迅速な対応: 必要なときにすぐに実行できる、迅速で効果的な方法を採用します。

• 継続的検査: デバイスのパフォーマンスの低下や障害をリアルタイムに認識し、事前に検査します。

• 無接続: データの収集、モデルの公開、配置の無接続を実現します。

現在、機械健康診断の状態は、伝達された状態に基づく検査(CbM)から事前検査性組成物(PdM)へと急速に広がっている。人工知能、物通信ネットワーク、センサー融合などの先技術により、機器の健康状態を随時監視し、事前の監視を提供し、停止時間を短縮し、生産性を向上させます。最近の報告によると、事前評価の都市計画は急速に加速しており、2025年までに将来130年で35数セルに達すると予想されている。この長期化は、技術の進歩、人工知能の利用、およびプロセス 4.0 の加速から利益をもたらしました。

TDK株式会社社长执行董事兼首席执行官斋藤升(斉藤昇)表示:「当我们在2024年中决定推出TDK」 SensEI のとき、edgeRX はまさに私が市界に向けて期待した新製品です。これは、簡単に実装できる人工知能のスキームによって、日常的な関連問題を解決する完全な製品であるため、開発された関連リンクの時刻です。

TDK集团旗下公司TDK SensEIの首席执行官桑迪普・潘迪亚(Sandeep) Pandya) 意味:「産業機械の製造において、保持器の最適な健康状態は、機械の最適な健康状態を実現するための重要な要素であるが、産業機械の製造においては、これを実行することが極めて重要である。 「edgeRX プラットフォームは、人工知能の課題に対処し、製造業者が機械の最適な状態を実現する能力を加速するために、即時に使用できる解決策を提供します。これは、私たちが非常に熱心にエッジ RX を宣伝するためです。」

术语

• 輻輳計算: データ生成場所 (ネットワークの「輻輳」) に近い場所でデータを処理する技術で、クラウド計算と比較して遅延とバンドルの使用を削減できます。

• PdM(事前検査):データ分析と事前検査計算法を使用して、装置の障害が発生する前に事前検査を実行し、時間検査を実行して、機械の停止時間を最大限に短縮する、一種の時間検査方式です。

• CbM(状態に基づく制御): 装置の状態を継続的に記録するリアルタイムデータを使用する制御技術で、事前に設定された時間表ではなく、機械の実際の動作状態に基づいて制御を行うことができます。

主な用途

• 製造産業物通信網

• 機械状態に基づく监、事前性、指指性

• 企业机器学习和高级分析平台

主な特徴と利点

• リアルタイム検査: 監視マシンの正常な状態を維持し、潜在的な問題を即座に検出し、マシンの停止時間を最大限に短縮します。

• 事前検査: 障害が発生する前に事前の人工知能計算法を使用して、予期せぬ障害とコストを削減します。

• 自動即時アラーム: 即時に通知とアラームを送信し、賢明な戦略を迅速に実行できるようにします。

• 完全な即時使用の解決策: 大規模な設置や集中を必要とせず、迅速かつ迅速にシステムを配置できます。

• 非集約: 既存のシステムに集約され、データからモデルへの開始、展開のフローが確実に行われ、接続効率が向上します。

TDK株式会社について社会

TDK株式会社は、知恵ある社会電子ソリューションの全球リーダーであり、日本に拠点を置いています。この企業は 1935 年に設立され、技術開発の最前線で社会変革を目指し、電気および磁気製品の開発に力を入れてきました。 TDK の全面的な、特に新しい駆動用の製品構成には、磁性体に加えて、セラミック容量、鉄電解容量、薄膜容量などの無電源要素が含まれています。製品範囲には、温度および圧力センサー、磁気センサー、マイクロ電気システム(MEMS)センサーなども含まれます。さらに、TDK は、電源およびエネルギー機器、磁気ディスクなどの製品も提供しています。これらの製品には、TDK、ラブプラ科シス (EPCOS)、カミソリ (InvenSense)、カ来コア (Micronas)、特瑞仕様 (Tronics)、TDK-Lambda などがあります。 TDK は、自動車、産業用交通、消火器、情報通信技術などの分野に注力しています。 2024年、TDKの総生産数は146ユニット、全球工場は約10.1万人です。

TDK SensEIについて

TDK SensEI(センサー边缘智能)は、TDK を統合した開発人工智能平台解決策に注目していますこれらのプラットフォームは、当社のハードウェア コンポーネント (駆動センサー、磁気センサー、マイクロファイバーなど) を使用しています。克明と電流センサーから温度センサーと電池/エネルギー収集解決策)と私たちのパッケージと人工知能技術の相似ハードウェアと人工知能の高度な融合により、実行可能な環境設定を生成し、デバイスの事前評価と性能の向上を実現します。

有關產品の更なる資訊,請訪問 www.sensei.tdk.com/edgerx

地区メディア接続方式

グローバル

カイル・アーノルド氏

TDK USA 米国カリフォルニア州サンノゼ

+ 1 704 779-0627

カイル・アーノルド@tdk.com

北美

マイケル・ジョンストン氏

TDK 先生 USA、カリフォルニア州サンノゼ

+ 1 408 348-8325

マイケル・ジョンストン@tdk.com

日本

帆足 克己 氏

TDK先生日本

千葉県

+81 47-378-9954

帆足 克己@tdk.com

中国

邴杰先生

TDK先生中国

中国上海

+ 186 2196-1973

ジービン@tdk.com