イントロダクション

競争の激しいエレベーターの製造とメンテナンスの世界では、ダウンタイムを最小限に抑え、エレベーター システムの信頼性を確保することが非常に重要です。従来のメンテナンス方法では、問題が発生する前に予測して防止することが難しいことがよくあります。このケース スタディでは、エッジ AI を搭載した高度なマシン ヘルス モニタリング ソリューションである edgeRX が、世界的なエレベーターの製造とメンテナンス会社のメンテナンス プロセスに革命をもたらし、大幅なコスト削減と運用効率の向上につながった方法について説明します。

課題

エレベーター会社は、エレベーター ドアのメンテナンス時間を短縮して、サービスの効率と顧客満足度を高めるという大きな課題に直面していました。既存のメンテナンス プロセスは事後対応型であり、次のようないくつかの問題がありました。

  • 予定外のサービスコール: 予定外のサービスコールが頻繁に発生すると、業務が中断され、メンテナンスコストが増加します。
  • 限定された予測機能: 従来のメンテナンス方法では、障害が発生する前に予測することができず、予期せぬ故障が発生していました。
  • 高額なメンテナンス費用: 同社は、サービスコールの頻度の高さとそれに対応するのに必要な労力により、多大なコストを負担していました。

ソリューション

これらの課題に取り組むために、同社は AI を活用した予知保全 (PdM) ソリューションである edgeRX を導入しました。edgeRX の主な機能は次のとおりです。

  • 迅速な導入のための edgeRX AI: 同社は edgeRX AI を使用して、わずか 1 週間のオンサイト トレーニングで PdM ソリューションを開発しました。
  • 高度な振動センサー: edgeRX は高精度の振動センサーを使用してエレベーターのドアを監視し、わずかな異常も検出します。
  • エッジAI処理: このソリューションはエッジ AI を活用してセンサー データをソースでリアルタイムに分析し、潜在的な障害を即座に検出できるようにします。
  • 予測メンテナンスの洞察: edgeRX は実用的な洞察を提供し、企業が積極的にメンテナンスを実行し、予期しない故障を防ぐことを可能にします。

結果

edgeRX の実装により、エレベーター会社は素晴らしい成果を上げました。

  • 大幅なコスト削減: 同社は、予定外のサービスコールを削減することで、年間約192億XNUMX万ドルの節約を見込んでいます。
  • メンテナンス時間の短縮: 予定外のサービスコールが年間 1.8 日から年間 1 日に削減され、運用効率が向上しました。
  • 信頼性の向上: edgeRX の高度なセンサーと AI アルゴリズムは障害を早期に検出し、エレベーター システムの信頼性と安全性を確保します。
  • 顧客満足度の向上: ダウンタイムを最小限に抑え、サービスの効率を改善することで、同社は顧客満足度とロイヤルティを高めることができました。

edgeRXの高度な機能

edgeRX は、高度な AI アルゴリズムとエッジ コンピューティング テクノロジーを活用することで、産業メンテナンスの大きな進歩を実現します。主な機能は次のとおりです。

  • リアルタイム監視: センサーデータを使用して、ソースで直接機器の状態を継続的に監視します。
  • 予測メンテナンスの洞察: AI アルゴリズムはデータを分析し、潜在的な障害が発生する前に予測して、予防的なメンテナンスを可能にします。
  • 実用的なアラート: 即時の警告が技術者に送信され、潜在的な問題に迅速に対応できるようになります。
  • オンサイトデータ分析: エッジ コンピューティングにより、現場での迅速なデータ分析と意思決定が可能になり、機械のダウンタイムが大幅に短縮され、生産が最適化されます。

議論

従来のメンテナンス方法から edgeRX のような AI を活用したソリューションへの移行では、製造業者にとっていくつかの重要な考慮事項が浮き彫りになります。

信頼性と一貫性: AI 駆動型ソリューションは、従来の方法では実現できないレベルの信頼性と一貫性を提供します。これは、高いサービス品質基準を維持する上で非常に重要です。
コスト効率: 予定外のサービスコールの頻度を減らすと、メンテナンスコストが削減されるだけでなく、人的リソースをより戦略的なタスクに再割り当てして、全体的な生産性が向上します。
早期障害検出: メンテナンス プロセスの早い段階で微妙な欠陥を検出できるため、将来的に大きな問題が発生するのを防ぎ、時間とリソースを節約できます。
スケーラビリティと柔軟性: edgeRX のような AI ソリューションは、さまざまな種類の機器やメンテナンス環境に合わせて簡単に拡張および適応できるため、長期的な柔軟性が得られます。

結論

世界的なエレベーター製造・保守会社の事例は、edgeRX が予知保全に与える変革的な影響を実証しています。エッジ AI を活用することで、同社は保守効率と運用の信頼性を向上させただけでなく、大幅なコスト削減も実現しました。産業保守部門が進化し続ける中、edgeRX のようなソリューションは、イノベーションを推進し、競争上の優位性を維持する上で極めて重要な役割を果たすことになります。